Bearing technology>iglidur
Die Diskussion über die weltweit durch Kraftfahrzeuge erzeugte CO2-Emission stellt eine Herausforderung für jeden Entwickler in der Automobilindustrie dar. Neben der Optimierung des Motors, des Antriebstrangs und weiteren Komponenten spielt die Reduzierung von Gewicht eine wichtige Rolle, um den Schadstoffausstoß zu minimieren. Bei Verbrennungsmotoren, wie auch in der Elektromobilität, hat die Wahl der eingesetzten Materialien […]
It is not infrequent that plain bearings in various applications abruptly transform into piles of debris. There is the dumper whose bearings give up the ghost with a dramatic crunch and the doors that first squeak and then settle. And when that happens, users, sales consultants, and designers stand there and wonder what made it […]