…mit Flansch (Form F) können schnell und einfach in unserem CAD-Konfigurator für Gewindemuttern individuell konfiguriert und heruntergeladen werden. Die metrischen Gewindegrößen, in Anlehnung an ISO-Trapezgewinde nach DIN 103, der Reihen…
…dessen Aufgabe die gleichmäßige Verteilung des Bauxits ist. Schlacke entsteht, weil im Winter das wärmere Bauxit aus 20 Metern Höhe auf die kalte Halde fällt und durch den Temperaturunterschied entsteht…
…spielt die Reduzierung von Gewicht eine wichtige Rolle, um den Schadstoffausstoß zu minimieren. Bei Verbrennungsmotoren, wie auch in der Elektromobilität, hat die Wahl der eingesetzten Materialien einen großen Einfluss auf…
…
Twitter: https://twitter.com/de/privacy#update.
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Users who are members of the above social networks and who do not want the user’s data
…
…or other special manufacturing processes (6).
Sources: 1) https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_plastic 2) https://tecoplast.de/technische-kunststoffe 3) https://www.fritsche.eu.com/produkte/kunststoff/technische-kunststoffe/ 4) https://kdfeddersen.com/competencies/engineering-plastics/polymers/ 5) https://www.buckundsohn.de/fertigteile/bearbeitung-technischer-kunststoffe/ 6) https://www.ggbearings.com/en/why-choose-ggb/faq/bearings-faq/what-ep-or-engineered-plastics
High-performance plastics
High-performance plastics, also known as high-tech…