Lead screw nuts
There is probably nothing worse than a non-functional format adjustment that brings the entire production line to a standstill. You want to focus on the important things, not maintain and grease metallic lead screw nuts.
Die zwei häufigsten Gründe für die Fertigung von Antriebs- und Gewindemuttern mittels 3D-Druck Verfahren sind der Bau von funktionalen Prototypen und die Herstellung von komplexen Sondermuttern. In der Produktentwicklung werden mitunter mehrere Modelle konstruiert und getestet – mit dem Rapid Prototyping Verfahren kann die Herstellung von seriennahen Varianten und Anpassungen sehr schnell erfolgen, was einen […]
The degree of automation in the exterior and interior of the car and the associated quality requirements are constantly growing. At the same time, actuators are becoming ever smaller and the driven components must be designed more efficiently. To drive moving parts or assemblies efficiently and without additional lubrication, more and more customers in the […]